在Bossard探索实验室,我们为聪明的头脑和大胆的想法创造空间。我们的方法是不断质疑现状并从中得出正确的结论。
2025年7月15日
Bossard Exploration Lab
Bossard与世界领先大学之一的苏黎世联邦理工学院的可行性实验室合作,运营Bossard Exploration Lab,作为研究、技术和工业实践之间的桥梁。

摘要
- Bossard集团正在帮助塑造智能工厂技术的未来。
- 在Bossard探索实验室,与苏黎世联邦理工学院的学生共同开发了超过30个项目创意,其中“电池改造”项目是第一个进入工业化阶段的有前景的项目。
- 可充电电池将Bossard SmartBin的电池成本降低了50%以上,整体CO2排放减少了16%。
与苏黎世联邦理工学院可行性实验室的合作
Bossard与世界领先的大学之一苏黎世联邦理工学院的可行性实验室合作,运营Bossard探索实验室,作为研究、技术和工业实践之间的桥梁。
从2024年10月到2025年3月,来自世界各地的50多名Bossard员工来到公司位于楚格的总部,开发了30多个项目创意,并在可行性实验室大量学生的支持下测试其可行性。“电池改造”是第一个进入工业化阶段的有前景的项目。这是一种用于Bossard SmartBin产品的高效和可持续使用的可充电电池。
“‘电池改造’是我们与员工和苏黎世联邦理工学院的所有参与者一起帮助塑造SmartBin技术未来的一个典范,”Bossard集团首席执行官Daniel Bossard说。“电池改造”正在与其他行业合作伙伴密切合作实施。在下一阶段,将进行长期测量并进行充电基础设施的初步研究。计划于2026年初推出。
在Bossard探索实验室:重要的创意

新技术带来成本节约
Bossard的SmartBin是用于B类和C类零件自动化仓库管理的智能容器,包含传感器、无线模块和微控制器。它们需要可靠的电源供应——电池供电以实现无线和灵活的使用。SmartBin云系统每天多次记录客户的库存,并将数据无线传输到IIoT云,在那里进一步处理于ARIMS——Bossard的内部解决方案。这种效率是通过公司开发的节能电子设备实现的,特殊固件允许单个电池运行长达五年——世界级的高峰。
使用寿命更长的电池
作为Bossard探索实验室的一部分,Bossard SmartBin的当前电池进行了仔细检查,因为它在运行五年后必须处理。对于未来的电源供应,所谓的磷酸铁锂电池技术(LiFePO4可充电电池)被证明是有用的,特别是因为它为Bossard SmartBin产品带来了显著的好处。一个关键优势是更长的使用寿命。电池在三年后充电,总使用寿命为20年。
“磷酸铁锂电池非常适合Bossard SmartBin产品,因为除了更长的使用寿命外,它们还提供高安全性、低自放电和稳定的性能,”负责协调Bossard探索实验室的首席技术官Urs Güttinger说。可充电电池将Bossard SmartBin的电池成本降低了50%以上。
可持续性作为基本因素
在Bossard,可持续性不仅仅是一个承诺,而是我们促进长期可持续增长并对环境和社会产生积极影响的使命的组成部分。根据“战略200”中定义的气候目标——公司将在2031年庆祝其200周年——Bossard正努力在此之前将范围1和范围2的排放量减少50%,并在2040年达到净零排放的目标。
可充电电池减少了电池浪费,从而对实现我们的可持续发展目标做出了重要贡献。总体而言,CO2排放量将减少16%。
全球超过100,000个SmartBin云单元目前受到影响,其空电池被LiFePO4可充电电池替换。此外,LiFePO4可充电电池几乎不含钴或镍等关键金属,从而改善了其环境足迹。
ETH可行性实验室
创新和突破性的想法通常伴随着不确定性——公司和大学在早期阶段都难以灵活有效地处理这些想法。这正是ETH开发的方法可行性实验室的作用所在。通过基于项目的工作,结构化地测试风险创新方法,并邀请合适的ETH专家参与。学生作为发起者,分享知识,与公司合作,从初始概念到MVP,以实用、创造性和面向未来的方式推动想法。
Bossard媒体联系人:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
ETH可行性实验室媒体联系人:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
关于苏黎世联邦理工学院
苏黎世联邦理工学院是一所科学技术大学,是世界上最好的大学之一。自1855年成立以来,它一直以卓越的教学、尖端的研究和开创性的创新而闻名。拥有来自120多个国家的约25,000名学生和超过500名教授的网络,ETH积极推动全球挑战的解决方案。许多突破性的发展和衍生公司都起源于此,并在远远超出瑞士的经济、科学和社会中发挥作用。