公司介绍

全球性紧固和装配解决方案提供商

凭借超过百万种的标准件、非标件和品牌件、装配技术咨询和智能工厂物流管理,Bossard柏中在业界独树一帜。

Bossard柏中瑞士总部

与隐形英雄一起助力行业发展

Bossard柏中始创于1831年,总部位于瑞士楚格。对紧固技术近200年的专注,柏中不仅通过紧固解决方案提升客户的核心竞争力,还通过优化装配流程和智能工厂物流,帮助客户实现可持续的生产力,这就是我们承诺的“成熟生产力”。不仅如此,柏中还被誉为智能工厂和工业4.0的先驱。

我们在全球的业务网络

白色和蓝色的全球地图显示了Bossard在全球的分布位置。
Overlay
白色和蓝色的全球地图显示了Bossard在全球的分布位置。

柏中于1987年在瑞士SIX Swiss Exchange上市,目前在全球33个多国家的81个地区拥有超过3,000多名员工。柏中集团2024年实现销售额9.864亿瑞士法郎

关键数据

事实1

前 3 名

全球市场地位

事实1

Bossard柏中是全球前三大紧固件分销商之一。

事实2

> 30,000

全球客户

事实2

在全球范围内为超过30,000家知名客户提供解决方案

事实3

> 10

客户青睐度

事实3

90%以上的大中型客户与Bossard柏中合作超过十年之久

事实4

> 1,150

智能工厂物流

事实4

Bossard柏中为1,150多家客户提供C类零部件的智能化管理服务

更多关于Bossard柏中的信息