高质量要求的紧固件
柏中为Beyond Gravity提供了哪些产品,它们的用途是什么?
Jürgen Eixler: 我们向Beyond Gravity交付了超过一百万个零件,不仅包括螺钉、螺母等标准件,还包括许多专门为Beyond Gravity生产的定制零部件。
成功案例
Bossard柏中的工程技术主管Jürgen Eixler讲述与Beyond Gravity合作,为欧洲航天局(ESA)的Ariane发射任务提供紧固技术支持。

柏中为Beyond Gravity提供了哪些产品,它们的用途是什么?
Jürgen Eixler: 我们向Beyond Gravity交付了超过一百万个零件,不仅包括螺钉、螺母等标准件,还包括许多专门为Beyond Gravity生产的定制零部件。
该项目主要通过与Beyond Gravity合作完成,他们向我们发送某个零件的设计,我们的目标是与制造商一起优化这个零件。最终,我们的客户得到了他们想要的高品质零件。在Beyond Gravity的项目中,每个零件都很重要,必须满足特定的要求以确保航天任务顺利完成。
其中一个产品是经过特殊设计的 球头锁紧销,用于Ariane运载火箭的整流罩,以确保卫星在发射过程中不受损坏,并在火箭到达外层大气层后使保护舱与卫星分离。”

为Beyond Gravity设计紧固件时面临的挑战是什么?
Jürgen Eixler: 在太空航行中,轻量化十分关键,因为每个有效载荷都消耗能量。以此,我们从原材料开始确保所用材料的品质,并检查制造商的资质,在为航空航天应用开发零件时,我们只从少量的合格制造商那里采购。
如何帮助Beyond Gravity应对这些挑战?
Jürgen Eixler: 我们向Beyond Gravity提供了大量的摩擦系数测试。在Ariane项目中,我们使用了很多钛金属,与其它材料(如钢)相比,钛非常轻,非常适用于航天应用。对于钛,我们使用特殊的涂层来防止腐蚀和咬合。然而,对于这种涂层和材料的性能与许多行业(如铁路)中使用的正常镀锌螺钉不同。
钛不是常用的金属,因此摩擦测试非常重要,可以让我们知道在应用过程中使用多大的扭矩实现正确的预紧力。通过大量的摩擦测试,我们帮助Beyond Gravity安全和轻便地进入太空。
为客户带来的收益?
Jürgen Eixler: 柏中提供一站式解决方案,想象一下你可以在超市中一次性购买所有需要的物品,这是柏中的优势所在。我们为客户找到合适的解决方案,为客户节省时间和资源。
同时,我们还为客户提供工程服务和智能物流服务。在约定的时间将产品交付到客户需要的地方,避免因物料短缺而出现的断线风险。
您认为柏中未来有哪些机会?
Jürgen Eixler: 航空航天行业拥有巨大潜力,Bossard柏中已经是这个市场上的重要参与者。未来,我们期望获得不断的增长。我们最近还被委托为Ariane 6号提供紧固件,这是ESA欧洲航天局的下一代火箭。