自行车制造被忽视的螺钉
总部位于瑞士格伦兴的BMC可能还不是大型自行车制造商之一,但这正是其优势所在:作为一家以客户为导向的小型公司,BMC的目标是通过高质量的自行车带来快乐。BMC代表瑞士品质,公司通过在环法自行车赛中的出色表现,成为世界知名的自行车制造商。
当研发经理Stefan Christ谈到生产自行车的各种挑战时,对质量和精度的高要求显而易见。他解释道:“在内部和外部的压力测试中,往往是螺钉无法承受极端压力。”这并不是因为它们质量差,而是因为这个重要的零件常常得不到足够的重视。
成功案例
瑞士BMC专注于高品质自行车制造,产品线涵盖儿童车至重型山地自行车。针对原有紧固件无法满足客户需求的问题,BMC与Bossard柏中共同开发了配备内置安全功能的新型螺栓,为骑行者提供更卓越的安全性。

总部位于瑞士格伦兴的BMC可能还不是大型自行车制造商之一,但这正是其优势所在:作为一家以客户为导向的小型公司,BMC的目标是通过高质量的自行车带来快乐。BMC代表瑞士品质,公司通过在环法自行车赛中的出色表现,成为世界知名的自行车制造商。
当研发经理Stefan Christ谈到生产自行车的各种挑战时,对质量和精度的高要求显而易见。他解释道:“在内部和外部的压力测试中,往往是螺钉无法承受极端压力。”这并不是因为它们质量差,而是因为这个重要的零件常常得不到足够的重视。
螺钉通常是我们无法解决的难题。无论是螺钉还是其它连接件,都是自行车结构中的关键点,对骑行安全有很大影响。
高科技自行车制造商的另一个重点是设计。BMC自行车即使没有颜色和标志也应在人群中脱颖而出。这对工程师提出了另一个挑战,他们正在寻找适合的紧固解决方案。通常,螺钉必须涂成黑色,以便与BMC统一的质外观和风格相匹配。此外,车轮必须在振动和腐蚀方面承受严苛的测试。唯有找到兼具轻量化与高性价比的螺钉,才能提供让客户满意的解决方案。

在此案例中,柏中开发了ecosyn® grip,一种专用螺栓,既满足客户的特定要求,又符合山地自行车的EN14766标准。
EN14766包含了一套全面的自行车安全法规及其测试方法,以确保其质量和性能。该标准要求车把和车架在耐久性测试中必须承受20万次循环,这对所用材料和组件是个严格的考验。对此,柏中对现有设计进行了全面分析,并进行了各种测试以评估其在振动下的机械性能和表现。
ecosyn® grip满足自行车行业对质量、精度和安全性的高要求。这种螺栓证明了我们致力于为行业提供可靠且高性能产品的承诺。BMC对新开发螺栓性能非常有兴趣,且进行了一次耐久性测试。在一个月的时间里,螺栓在高振动和恶劣环境条件下经历了超过4百万次踏板转动,以评估其质量和性能。
测试结果非常理想,证实了螺栓的高质量。为了确保结果的准确性,测试不仅在公司的设施中进行,还由外部实验室由SGS认证。
此外,通过在螺栓头部用扇形边缘替换垫圈,进一步改进了螺栓的设计,降低了松脱的风险。这一设计还减少装配所需紧固件和垫圈数量,提高生产率并降低成本。最重要的是,新螺栓为骑行提供更高的安全性,其设计无缝融入BMC自行车的简单、干净的设计中。
您有需要设计支持的项目吗?