公司
C&S Electric Limited(C&S)是四大开关设备制造商之一,并在母线槽业务板块以超过50%的市场份额占据主导地位。作为印度最大的开关设备出口商,C&S提供全系列电气电子产品,主要应用于以下领域:
- 发电系统
- 电力配送
- 控制设备
- 保护装置
- 终端用电
成功案例
凭借卓越的工程技术实力,我们为客户C&S提供了定制紧固件,成功克服技术文档缺失的挑战,完全满足其特殊技术要求并通过严格质量检测。

C&S Electric Limited(C&S)是四大开关设备制造商之一,并在母线槽业务板块以超过50%的市场份额占据主导地位。作为印度最大的开关设备出口商,C&S提供全系列电气电子产品,主要应用于以下领域:
C&S缺乏开关设备和控制单元的详细文档,仅拥有基本的尺寸图。在德里总部举行的几次会议后,我们确定需要19个定制紧固件以满足其特定要求。
我们的工程师在启动该项目时,面临着一项充满挑战却引人入胜的任务。通过一系列技术会议,团队逐一讨论并明确了相关技术要求。根据技术规范,Bossard工程师为控制和开关设备所需的紧固件制作了专业图纸。经过深入分析,他们发现原定的19种紧固件中,有9种可直接从我们范围宽广的产品目录中选用。
其余紧固件均根据图纸要求订购。最终定制设计的工程紧固件成功获得客户认可,且后续质量检测均可采用相同图纸进行。
C&S如今不仅拥有全部零部件的详细技术文档,更重要的是能够在准确的时间和位置获得精准匹配的紧固件。
感谢LPS Bossard工程团队帮助我们根据需求开发零件,我们希望在未来的项目中继续保持这种合作。
您也需要紧固件支持吗?