挑战:产品种类繁多,缺乏装配指导
我们的客户生产的产品种类繁多(超过100种不同的型号),其中许多是小批量生产。这种情况给客户带来了许多挑战:
- 由于生产车间的空间有限,投资额外工作站的可能性不高。转换必须非常迅速,以便高效地装配不同的产品型号。
- 基于纸张的工作说明仅适用于一定复杂程度以上的产品。其它产品都是借助技术图纸进行装配。
- 由于工艺复 杂,必须进行复杂的质量控制,以确保达到所需的质量。
- 为新员工制定详细的培训,直到装配人员能够独立完成工作。
- 大量的手工文档记录确保产品完全的可追溯性。
成功案例
Bossard柏中与这家总部位于瑞士的高精度化学分析仪器制造商的合作始于2020年,当时试用了第一个智能装配工作站。结果我们帮助该客户建立更高效灵活的装配产线,提高多种型号产品的生产效率。
我们的客户生产的产品种类繁多(超过100种不同的型号),其中许多是小批量生产。这种情况给客户带来了许多挑战:
通过使用10个标准化的智能工厂装配工作站,该公司能够将安装时间成本减少近50%。这样可以更有效地利用生产空间。
此外,无论产品的复杂性如何,都可以使用流程图或可视化工具轻松创建数字装配作业指导。交互式分步说明有助于防止并在必要时纠正装配过程中出现的错误。
因此,可以减少返工。我们的解决方案使新员工能够立即开始装配,而无需进行深入的培训。
智能工厂装配使客户获得以下收益: