适用于太阳能百叶窗的耐候紧固方案
Griesser AG是一家位于瑞士Aadorf的公司,拥有1,250名员工。Griesser的太阳能遮阳系统不仅实现了自动化和控制,还有助于防止过热和眩光,帮助客户节约能源。其自动化太阳能百叶窗可大幅提升人们的舒适性和安全性。
在安装电动遮阳系统时,需要使用线缆扎带等塑料紧固件。挑战在于如何确保这些塑料紧固件长时间暴露于阳光下不会变脆。
成功案例
了解Bossard柏中的客户Griesser如何在提高产品质量的同时节省成本。

Griesser AG是一家位于瑞士Aadorf的公司,拥有1,250名员工。Griesser的太阳能遮阳系统不仅实现了自动化和控制,还有助于防止过热和眩光,帮助客户节约能源。其自动化太阳能百叶窗可大幅提升人们的舒适性和安全性。
在安装电动遮阳系统时,需要使用线缆扎带等塑料紧固件。挑战在于如何确保这些塑料紧固件长时间暴露于阳光下不会变脆。

对于这个应用,Bossard柏中推荐使用耐候性线缆扎带,其具有更强的环境耐受性,可以在高达85°C的环境中使用。考虑到Griesser对产品品质的高要求,我们推荐使用的材料是聚酰胺6.6。
除此之外,我们还提出一个更高效的预安装过程和扎带调节方式,实现额外的成本节约。

通过采用这种新的线缆扎带,几乎可以完全避免保养和维修问题,并且提升了电动太阳能百叶窗的产品质量。此外,百叶窗的装配效率和交付速度也同步提升,为Griesser带来了显著的成本节约。