客户:消防栓技术的领导者
瑞士公司Hinni AG提供消防栓控制维护和检修服务。除了生产消防栓底座和顶盖外,Hinni还生产瑞士常见消防栓型号的各种零配件。
持续以客户为导向,加上强大的创新能力,使Hinni成为该技术领域的市场领导者。
成功案例
Bossard柏中的客户Hinni一直在寻求一种更快速、高效的重型消防栓搬运方案,而解决方案竟如此简单。

瑞士公司Hinni AG提供消防栓控制维护和检修服务。除了生产消防栓底座和顶盖外,Hinni还生产瑞士常见消防栓型号的各种零配件。
持续以客户为导向,加上强大的创新能力,使Hinni成为该技术领域的市场领导者。
消防栓大约一米高,以其常见的亮红色外观而闻名,是应对火灾时不可或缺的设备。除了在紧急情况下为消防部门提供水源外,消防栓还用于多种其他用途,如为街道清洁和建筑工地供水,或在管道维护中发挥重要作用。
在不同的应用中,消防栓需要承受各种环境的影响,通常使用寿命长达50年。因此,在生产过程中必须使用坚固耐用的高质量材料。但这也带来一个缺点:根据设计不同,消防栓的重量在30到60公斤之间。

由于消防栓非常沉重,安装和组装消防栓时必须采取特殊措施。安装人员需要使用起重机或其它辅助设备来协助搬运,以防止慢性背痛等健康问题。
然而,这样的作业流程也带来了新的挑战:在生产过程中,将消防栓从A点移动到B点往往既费时又耗力。因此,Hinni希望找到一个简单有效的解决方案。

当Bossard受邀来解决这项难题时,我们提出了一个非常简单而又实用的方案:自锁式钢制M16螺纹吊环。
使用吊环,消防栓可以被起重机轻松地吊起并移动到指定位置。要拆除吊环时,也只需要再次按下按钮即可。该解决方案成功打动客户。Hinni的安装人员对其快速便捷的操作非常满意:
这款螺纹吊环真的非常好用,我们对Bossard的解决方案非常满意。