RAWAG:追求卓越
自2014年起,RAWAG成为Bode集团的一员,作为波兰乃至欧洲领先的轨道交通车辆设备制造商,该公司的车门和置物架等产品广泛应用在在火车、公共汽车和电车中。每月生产需使用超过100吨的铝板和型材,以及高达50万个紧固件。
这家公司拥有超过半个世纪的历史,正以非常强劲的速度增长,并一直坚持实践精益管理原则。对制造工艺的不断优化也扩展到紧固件领域,这也是为什么RAWAG与Bossard波兰 合作引入C类物料的TCO总拥有成本优化,这是我们15/85定律的基础。
成功案例
对大多数工业企业而言,C类物料约占总采购量的65-75%,因此在成本优化上具有非常大的潜力。波兰公共交通设备制造商RAWAG在Bossard柏中的支持下,成功实施了TCO总拥有成本的优化策略。

自2014年起,RAWAG成为Bode集团的一员,作为波兰乃至欧洲领先的轨道交通车辆设备制造商,该公司的车门和置物架等产品广泛应用在在火车、公共汽车和电车中。每月生产需使用超过100吨的铝板和型材,以及高达50万个紧固件。
这家公司拥有超过半个世纪的历史,正以非常强劲的速度增长,并一直坚持实践精益管理原则。对制造工艺的不断优化也扩展到紧固件领域,这也是为什么RAWAG与Bossard波兰 合作引入C类物料的TCO总拥有成本优化,这是我们15/85定律的基础。
我们使用的紧固件TCO模型基于瑞士圣加仑大学技术管理研究所的研究成果,该模型指出:C类物料的总成本就像一个冰山:
视频:RAWAG如何利用总拥有成本模型优化紧固件成本。
在与Rawag合作之初,我们详细分析了他们的产品、装配线和紧固件品类,在超过2000种紧固件中识别出多达700种紧固件优化机会。这些优化措施不仅可以减少15%的紧固件种类,也将显著提高装配品质、灵活性和成本收益。
Rawag非常重视遵循精益生产理念管理工厂,SMED、Kaizen或5S是其600名员工每天使用的精益工具。其精益管理经理Albert Łoza曾在世界上最大的汽车公司、精益哲学的发源地日本工作了七年,积累了丰富的经验。他表示:“生产过程的每个环节都值得关注,即使是像螺丝或螺母这样看似微不足道的零部件。
Rawag是一家在相对较短时间内,通过践行精益生产理念实现快速成长的企业典范。
在消除生产浪费的过程中,紧固件管理的话题不容忽视。Bossard为Rawag提供的SmartBin系统可以优化物料的可用性并订购流程,实现自动化运行。SmartBin系统可协助更有效地管理C类零件的库存控制、需求变化与呆滞料处理。
Bossard的SmartBin系统以传统的看板(Kanban)为基础,并全面自动化,是我们智能工厂物流解决方案的一部分。该系统集成重量传感器,可以通过无线网络连接到我们的ARIMS供应链协作平台,即时接受和处理生产数据。

原理很简单,SmartBin通过重量传感器识别预设的临界库存水平立即将需求发送给系统。系统将需求合并为订单并传递给供应商,通常是Bossard。同时,我们还提供供应商整合服务,这意味着工厂其他供应商提供的C类物料也可以由我们的SmartBin系统管理。
智能物流解决方案的优势是多方面的。首先,它节省时间,因为所需物料的订购几乎无需人工干预。通过适当系统配置,流程变得更加透明,生产的可预测性更高,可以避免因缺料造成的停产。
紧固件的自动化订购还节省仓库空间。因为无需储备过多的库存,因为所需的零件是即时订购和交付的。生产物料被交付到靠近装配线/站的线边库中,大大提高零部件的可用性和节省人员时间。
借助ARIMS移动应用程序,生产管理者可以随时查看实时库存水平、订单列表、交货时间等。从系统获得的数据可以更有效地规划未来的生产。