成功案例

卡车制造领域的结构铆接

SEMAT Zoeller面临一项挑战,在垃圾车的组装中,从传统焊接转向铆接工艺,了解Bossard柏中如何帮助他们实现更大的灵活性和简化流程。


SEMAT Zoeller 卡车

挑战:重新审视焊接工艺

SEMAT Zoeller是一家生产垃圾车和城市清洁车辆的制造商,一直是Bossard France SAS的长期合作伙伴。近年来,面对日益严峻的市场挑战,如灵活性和生产力的更高要求,SEMAT Zoeller开始重新检视产品的一些基础设计选择。

其中最受关注的是焊接这一要求苛刻的工艺。过去,垃圾车底座的结构件一直通过焊接的方式进行组装。然而,焊接技术不仅越来越难以实施,还收到诸多限制,导致整体制造工艺效率低下。

结构Huck铆接

铆接技术作为替代方案

我们协助SEMAT Zoeller探索替代焊接的解决方案,并提出一种替代方案:铆接。这将不仅提升了客户装配的灵活性,并简化流程,实现更加的装配性能

我们提供的Huck结构性铆接方案具有安装快速、可重复使用,且在恶劣的环境中(如抗冲击或腐蚀)也非常耐用的特点。该铆接方案对客户来说安装简便,即使在卡车底盘下难以操作的位置,也能轻松完成铆接。此外,铆接工人所需的培训时间非常短,不像焊工需要多年学习。

钢结构采用Huck BobTail®铆钉,展示了坚固的设计和可见的铆钉连接。

工程技术服务筛选合适的解决方案

在详细分析客户的技术要求后,我们提出Huck BobTail®铆钉杆/环式固定法,其优异的抗剪切力和简单的设计,非常适合客户的应用。

然后,我们协助SEMAT Zoeller实施原型机装配测试,以验证机器的可行性,设备是否适用于实际生产现场环境,并对装配件进行所需的性能测试。

我们能够找到合适的技术解决方案,关键在于深厚的产品知识,使Bossard能够全面衡量客户的技术要求、作业环境,以及难以操作的位置等问题。