下载中心

白皮书:我们助您掌握紧固技术科学

我们乐于与您分享我们的紧固件专业知识。深入了解为设计和研发工程师量身定制的专业见解和应用经验,涵盖紧固件挑战和解决方案。

质检员在制造机器上分析工具。
正确选择图标

在设计阶段选择合适的紧固件

选择合适的紧固件与明确的策略密切相关,并提供长期利益。从一开始就做出明智的决策可以确保设计的质量和效率,同时降低制造和工艺成本。本白皮书探讨了产品设计实践和紧固件选择的决策过程,旨在提高生产力并降低风险。

了解更多
Overlay

正确选择预告片
复合材料和塑料材料图标

复合材料和塑料材料的紧固件技术概述

复合材料和塑料是许多应用中的首选材料;设计师和工程师正在寻找创新的紧固解决方案。在本白皮书中,您将了解可用的技术和创建解决方案的不同选项。

了解更多
Overlay
复合材料紧固解决方案预告

挑战与解决方案紧固复合材料图标

紧固复合材料的挑战与解决方案

轻质和复合材料对于高效、经济的制造至关重要,但将它们与最先进的紧固件技术结合成多材料组件可能会变得复杂。本文探讨了设计师、制造商和装配工面临的关键挑战的各种应对策略。

了解更多
Overlay

复合材料紧固件的挑战与解决方案简介
实时质量控制连接过程图标

利用AI和大数据进行实时质量控制

机器学习如何在轻量化结构中得到最佳应用?Bossard的MultiMaterial-Welding技术为连接工艺的数字化和质量控制提供了开创性的方法。此白皮书提供了对这一先进连接技术平台的全面见解。

了解更多
Overlay

实时质量控制预告
腐蚀图标

什么是腐蚀?

当我们想到腐蚀时,通常会想到一块棕红色的金属,但实际上情况更为复杂。专家解释说,腐蚀可以呈现出各种颜色和形式。那么,究竟什么是腐蚀?是什么导致了腐蚀?又如何防止腐蚀呢?

了解更多
Overlay
白皮书概述预告
氢脆图标

氢脆——无声的杀手

由氢原子引起的金属脆化并不是新现象。早在1875年就有相关报道,距今已有一个多世纪。然而,氢脆的风险,尤其是在机械紧固件中,值得更加严肃的关注。

了解更多
Overlay

氢脆预告
表面处理图标

不锈钢表面处理的重要性

本白皮书强调了钝化的重要性以及抛光和表面轮廓在提高不锈钢耐腐蚀性方面的影响。此外,它还强调了在外观美观至关重要的建筑特征中需要精确的规格。

了解更多
Overlay

不锈钢表面处理简介
紧固件表面处理图标

选择紧固件表面处理的7个技巧

表面处理在选择合适的紧固件中起着重要作用。本白皮书将根据七个标准调查六种最常用的涂层(锌电镀、锌/镍电镀、机械锌镀层、锌片涂层、热浸镀锌和环氧涂层)。

了解更多
Overlay

选择紧固件表面处理预览

涂层图标的外观概念

涂层中的“外观”概念

耐腐蚀性、强度、稳定性——除了这些机械连接的经典特性外,另一个重要方面往往起着关键作用:美观。探索不同的涂层、它们在不同材料上的应用以及适用于各种用途的情况。

了解更多
Overlay

外观概念预告
不锈钢咬合图标

不锈钢紧固件的咬合

您的连接组件是否经常发生咬合并频繁引发问题?在本白皮书中,您不仅可以了解原因,还可以学习防止冷焊的针对性解决方案。

了解更多
Overlay
不锈钢紧固件咬合预览
摩擦图标

螺纹连接摩擦对工艺能力的重要性

精益生产强调高效、目标导向的流程。研究旨在提高效率、减少消耗和延长使用寿命。在评估用于表面处理的新材料或工艺时,摩擦学特性如摩擦、润滑和磨损是关键考虑因素。

了解更多
Overlay

螺钉连接中的摩擦预告片

重复使用紧固件图标

紧固件可以重复使用吗?

重复使用螺钉、螺母和螺栓听起来应该可以节省成本,但实际上往往并非如此。在这份白皮书中,来自Bossard Expert团队的Martin Rüedy不建议在五个不同因素下重复使用紧固件。

了解更多
Overlay

紧固件是否应该重复使用预告
停止松动图标

松动接头?别丢了!

我们都经历过这种情况:螺丝或螺母松动,无论是在自行车上还是在眼镜上。那么,这是什么原因造成的?我们又该如何防止这种情况发生呢?

了解更多
Overlay
停止松动预告
材料疲劳图标

防止材料疲劳的关键标准

材料疲劳是由低于抗拉强度极限的动态应力引起的,带来严重的风险。设计工程师必须仔细考虑动态载荷的各个方面。本白皮书指导工程师如何应对动态载荷以及紧固件和其它部件必须满足的标准。

了解更多
Overlay

材料疲劳预告
电镀锌片图标

紧固件的电镀和锌片涂层及其性能表现

对于紧固件,可以在不同环境中使用多种材料,并且有多种电镀和涂层选项可供选择。理想的解决方案取决于技术和经济因素,没有一种通用的答案。

了解更多
Overlay

电镀和锌片预告

添加铅图标

铅作为金属添加剂的使用及其后果

本白皮书介绍了铅在各种金属中的使用情况,探讨了替代方案及其后果,并介绍了相关工业标准的要求,以说明当前的市场状况。

了解更多
Overlay
添加引导预告
热处理图标

哪些紧固件需要热处理?

热处理在紧固件制造中至关重要,能够增强机械性能,如强度、延展性,并且对于某些材料,甚至可以提高耐腐蚀性。本文档深入探讨了针对不同材料的各种热处理工艺,展示了它们对紧固件性能的影响。

了解更多
Overlay

热处理预告
硬度测量图标

硬度测量技术及其在紧固件中的应用

硬度及其测量方法被认为是成熟的技术。本文档提供了紧固件行业当前实践的见解,旨在促进材料硬度结果的正确使用。

了解更多
Overlay

金属硬度预告
DIN 7500 图标

DIN 7500 – 多种场合的首选紧固件

标准 DIN 7500 规定了用于公制 ISO 螺纹的自攻螺钉。DIN 7500 螺钉于 1970 年代后期引入,并经过多次修订,仍然在各种情况下广受欢迎。

了解更多
Overlay
DIN 7500 简介