资源

紧固件使用注意事项

正确使用我们的产品需要专业知识。这里提供了我们假设的规范和标准的概述,包括关于剩余风险、危险符号等信息。

风险

剩余风险

尽管采取所有的预防措施,残留的风险依然存在。 以下将对其中的一些不明显的潜在危险加以说明(未列出所 有危险)。

紧固件强度≥10.9级, 表面硬化,电镀处理:有氢脆风险!
氢脆风险的降低(ISO 4042)
如果由硬度为≥360HV的钢制成连接件并经电镀处理,在拉伸应力下,存在因氢脆而失效的风险。 元件的热处理(回火),例如酸洗过后或金属镀层之后,降低破裂的
险。然而,它不能保证氢脆的风险将会 被完全去除。 如果必须降低氢脆的风险,那么其它的涂层作法将被考虑。对安全来说重要的元件的防腐替代的方法或涂层将
因此被选择。替代方案比如含无机的锌涂层,机械镀锌或转化为防锈和耐酸的钢。

弹性元件≥360 HV 电镀涂层: 有氢脆风险!
在制造厂商技术允许的范围内,也可以提供无机涂层或机械镀锌的弹性元件. 如果可以降低氢脆的可能性,这样 的涂层工艺可以予以考虑。

由马氏体铬钢制成的紧固件:可能发生应力腐蚀!
马氏体铬钢的合理使用
(例如1.4110, 1.4116, 1.4122 相变型马氏体材料,...)马氏体铬钢区别于奥氏体铬钢在于较高的硬度和强度 要求。一般的应用范围是垫片和自切螺钉。功能性故障可能由应力腐蚀或由于吸收氢产生的脆性断裂造成。奥 氏体钢要优先使用,如果材料要在非常恶劣的条件下使用,例如海洋性气候,高湿度,使用清洁剂,高温和腐 蚀性气体的环境。此外,马氏体钢比奥氏体不锈钢的耐腐蚀性低。

若要正確處理、運輸和使用化學產品以及使用電池操作的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
必须严格遵守指定的混合比例。相应的产品标签和适当文档有助于正确使用产品。对于有毒产品:必须采取预防措施,并注意包装上的警告。将废旧或损坏的电池送至官方回收点。

运输一般根据 ADR 3.3 按照特别条例 188 的条件进行。交货文件中规定了处理方式。

遵守产品制造商提供的安全数据表,并严格遵守其中所述的预防措施!

欧盟/瑞士的运输说明:

推荐的锂离子电池符合危险品法规的要求。用户可自行通过陆路运输电池,无需其他要求。

通过第三方(如空运或货运代理)运输时,必须遵守特殊的包装和标签要求。准备包装时必须咨询危险品专家。

只有在外壳未损坏的情况下才能运输充电电池。用胶带封住打开的触点,并将电池包装好,使其无法在包装中移动。请遵守标签和包装要求。准备包装时必须咨询危险品专家。

只有在外壳未损坏的情况下才能发送充电电池。用胶带封住打开的触点并包装电池,使其在包装中不会移动。还请遵守其他国家的相关规定。

欧盟市场要求

根据关于废弃电气和电子设备的欧盟指令 2012/19/EU,以及将其转化为国家法律的规定,不再适合使用的电动工具以及根据欧盟指令 2006/66/EC 的规定,有缺陷或使用过的充电电池/电池必须单独收集,并以无害环境的方式进行回收。

如果处理不当,废弃电气和电子设备中可能含有有害物质,会对环境和人体健康造成危害。

危险象形图

注意危险

危险符号警告危险

典型特性

可能引起呼吸道刺激。可能引起昏昏欲睡或眩晕。可能 引起皮肤过敏反应。造成严重眼睛刺激。造成皮肤刺 激。单次接触后可引起中毒。通过在破坏高层大气中的臭氧层危害公众健康和环境。

措施

避免皮肤接触。只使用所需量。使用后仔细密封。

Overlay
危险符号警告危险

易燃物

易燃标志

典型特性

可以通过由震动,摩擦,热,与空气或水接触而产生的火花或火焰点燃。可无需任何外部影响只因不正确的存储点燃本身。

措施

避免火源。有现成合适的灭火剂。注意储存温度。使用后仔细密封。

Overlay
易燃标志

氧化剂

氧化标志

典型特性

可能导致或加剧燃烧(氧化剂)。可能会引起火灾或爆炸(强氧化剂)。释放氧,火,因此只能被特殊的灭火剂扑灭。窒息火焰是不可能的。

措施

远离热源/火花/明火/热表面。 -禁止吸烟。远离可燃材料。有现成合适的灭火介质。使用后仔细密封

Overlay
氧化标志

爆炸物

爆炸标志

典型特性

可与通过震动,摩擦或热产生的火花或火焰接触产生爆炸。可无需任何外部影响只因不正确的存储产生爆炸。

措施

应该只由专业人员或经过培训的工作人员应用。贮存和使用过程中观察周围空气温度。使用后仔细密封。

Overlay
爆炸标志

压缩气体

压力气体标志

典型特性

包含压缩,液化或溶解的气体。无味的或无形的气体能不引人注意的泄漏。压缩气体的容器可能由于热源或变形而破裂。

措施

防止阳光直射。存放在通风良好的地方(不允许在地下室!)使用后仔细密封。

Overlay
压力气体标志

环境危险物品

环境危害标志

典型特性

有毒或对水生生物(鱼类,水生昆虫,水生植物)有急性或长期持久的影响毒性很大。

措施

在标签上注明风险和安全注意事项。遵循说明和剂量方案。避免释放到环境中和收集泄漏物。返回产品和部分空盒到销售或作为危险废物处理的地点.

Overlay
环境危害标志

腐蚀性物质

腐蚀标志

典型特性

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。能溶解某些材料(如纺织品)。对动物,植物和各种有机材料有害的。

措施

始终佩戴防护手套和防护眼镜。使用后仔细密封。

Overlay
腐蚀标志

有害健康物品

对健康有害的标志

典型特性

可能对器官造成伤害。可能会导致健康的近期和长期的巨大的障碍。可能会导致癌症。可能会损坏基因,生育能力或胎儿。如果吞咽和进入呼吸道可能致命的。

措施

请勿吞咽。如果吞咽:立即呼叫中毒控制中心或医生/医师求助。不要催吐。避免不必要的接触。考虑长期的伤害。使用后仔细密封。

Overlay
对健康有害的标志

急性毒性物质

急性毒性标志

典型特性

吞咽致命。皮肤接触致命。吸入致命。即使是少量也可以造成严重的中毒和死亡。

措施

使用时要特别小心。穿戴防护手套/防护服/防护眼罩/ 面罩。排除对第三方的风险。使用后仔细密封。

Overlay
急性毒性标志

认可的测试符号

UL认证产品 成品类

UL认证产品标志

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司

说明

这些产品的样品已经通过UL测试且证实了他们遵守UL的安全要求

Overlay
UL认证产品标志

UL认证产品 零件类

UL 认可组件标志

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司

说明

认证零件组件可以用在具有UL列名标识的产品或系统中

Overlay
UL 认可组件标志

VDE认证标志

VDE标志认证

全球认可的品质认证

VDE德国电气工程师协会

说明

VDE代表了德国在CENELEC和IEC内的利益

Overlay
VDE标志认证

DNV-GL认证标志

DNV GL标志认证标志

全球认可的品质认证

DNV GL, SE, 汉堡, 德国

说明

DNV-GL型式认证是确认标准设计和/或常规制造的相同部件符合规则的程序。DNV-GL中所列的产品和组件在海洋、石油、天然气和能源行业中是首选产品和组件。

Overlay
DNV GL标志认证标志

符合性标志DNV-GL

DNV-GL 标志认证标志

全球公认的质量认证机构:DNV(挪威船级社)

说明

DNV是全球领先的海事行业分类机构。它为能源价值链提供全球公认的测试、认证和技术咨询服务,包括可再生能源、石油和天然气以及能源管理。

Overlay
DNV-GL 标志认证标志

RINA合格标志

RINA标志认证标志

全球认可的质量认证:RINA (Registro Italiano Navale)

说明

Registro Italiano Navale (RINA) 是一家船级社,主要从事船舶的技术检验和分类。其他业务领域包括交通和基础设施领域的技术认证和风险管理。

Overlay
RINA标志认证标志

市场特定认证

CE标志

CE标志logo

责任:欧盟

说明
CE标志是产品符合欧盟法律规定的基本健康和安全要求,并已执行必要的合格评定程序的证明。只有在产品之间的区别有意义时,才会在目录中显示当前的CE标记。

Overlay
CE标志logo

UKCA标志

UKCA标志徽标

UKCA标志是投放到英国市场(英格兰、苏格兰和威尔士)的产品的合格标志。UKCA计划自2021年1月1日起生效。从该日期起,符合相关要求的产品可以标注UKCA标志。

Overlay
UKCA标�志徽标

防爆技术

防爆标志

说明

爆炸防护是研究爆炸发展及其影响的防护工程领域。

Overlay
防爆标志

IEC认证

IEC认证标志

IEC认证确保产品符合特定的安全、性能和质量标准,因此适合其预期用途。

Overlay
IEC认证标志

认可的测试实验室

建筑技术

DIBT logo

责任

为建设技术DIBT的德国研究院,柏林

Overlay
DIBT logo

通用符号

操作手册

操作手册标志

请阅读操作说明书中的安全和操作信息以及技术数据。不遵守安全信息和说明可能会导致触电或火灾。这可能导致严重的人身伤害和环境破坏。附有 CE 符合性声明的相关操作说明书是产品交付的一部分。

Overlay
操作手册标志

电池回收

电池回收标志

将用过的电池交到回收点。电池回收应遵守相应的国家法律要求。锂电池和锂离子电池是危险品!

Overlay
电池回收标志

電氣和電子設備廢棄物的標記

废弃电气电子设备标识符号

根據歐盟關於電氣和電子設備廢棄物(WEEE)的指令,要求對電氣和電子設備進行單獨收集。產品不應作為未分類的廢棄物處理,而應送至單獨的收集點以便利用和回收。

Overlay
废弃电气电子设备标识符号

铁路应用

铁路应用标志

说明

适用于铁路车辆和公共设施消防等方面的铁路应用,产品根据EN 45545材料和零部件的防火测试要求。

Overlay
铁路应用标志

本地/水基灭火系统

本地/水基灭火系统标志

关于当地防水火系统应用件的认可

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
本地/水基灭火系统标志

尼龙质量

尼龙质量标志

PA 6 的尼龙,已认证的堵头原料

Overlay
尼龙质量标志

耐火性

防火标志

抗火测试认证

Overlay
防火标志

手动锤击装配

手动锤击装配标志

用锤子组装(有技术手册),通过敲击移动(自动)

Overlay
手动锤击装配标志

锂电池UN 3480

锂电池UN 3480标志

运输标签:锂电池 UN 3480

Overlay
锂电池UN 3480标志

锂电池UN 3481

锂电池UN 3481标志

运输标签:UN 3481锂离子电池与设备一起包装

Overlay
锂电池UN 3481标志