联系我们
想了解更多关于紧固解决方案、装配技术服务、智能工厂物流和智能工厂装配的信息?欢迎优先通过销售和咨询热线与我们联系(服务时间:周一至周五8:30 – 17:00,法定节假日除外)。
计算器和转换器
通过布氏硬度(HB)与洛氏硬度(HRC)标尺的互转换值,助力达标质量规范并优化材料选型。同时支持将非合金钢、低合金钢及铸铁的抗拉强度转换为硬度值。

此转换工具严格遵循 ISO 18265-2003标准《金属材料 硬度值换算》的技术规范。
首先选择目标硬度或抗拉强度单位,输入待转换数值,结果将随输入实时自动更新。
Bossard柏中的硬度换算器为您提供非合金钢、低合金钢以及铸铁的抗拉强度(N/mm2)或硬度单位的换算,包括维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度(HRF)、洛氏硬度C(HRC)、表面洛氏硬度(HR15N)等。这款基于 ISO 18265-2003标准的换算工具非常简单快捷,如需更多紧固件相关的技术支持欢迎联系我们。
想了解更多关于紧固解决方案、装配技术服务、智能工厂物流和智能工厂装配的信息?欢迎优先通过销售和咨询热线与我们联系(服务时间:周一至周五8:30 – 17:00,法定节假日除外)。