下载技术信息

螺钉和螺母材料
什么是抗拉强度、屈服强度或硬度?在此查找与螺钉相关的技术术语的所有定义概览。

此技术信息包括以下定义:
抗拉强度决定在螺钉不断裂下必须承受多大的拉应力。如果测试全尺寸螺钉,屈服强度只能被近似估计。在ISO898第1部分,规定了机加工试样的准确的屈服强度和断裂后的伸长率。不锈钢螺钉A1到A4例外(ISO 3506)
屈服强度是材料抵抗发生塑性变形的应力。通常来说,屈服强度决定螺钉(试样) 在不产生永久变形的情况下可以承受多大应力。屈服强度适用于比较软的材料。
较硬的材料的屈服点不是很明显。屈服点替换为0.2%永久变形时的应力。实际上,拧紧和工作载荷给螺钉的压力不能超过屈服强度或0.2的限定。
断后伸长率是断裂试样相对于原始测量长度测定的永久伸长比值。A1至A4的不锈钢螺钉例外,对于不锈钢螺钉根据螺钉的全尺寸测量(1SO 3506)。
一般来说,硬度是材料阻止试验体进入的阻力。维氏硬度试验的优势是用这种方法可以包含螺钉的整个硬度范围,详细说明见1S0898 第1部分。
维氏硬度 HV:ISO 6507
测试体-角维体(包含常用螺钉的全部硬度范围)
布氏硬度 HB:ISO 6506
测试体-球体
洛氏硬度 HRC:ISO 6508
测试体-圆维体
在线硬度转换工具:不同硬度单位之间的转换或者硬度与抗拉强度之间的转换。
缺口冲击吸收功是缺口冲击试验时消耗的冲击能。缺口的试样取自螺钉靠近表面的材料。试样在摆锤式冲击试验机中经一个冲程后断裂。它提供微观结构,炼钢工艺,杂质含量等等信息。这个值不能用于计算。
脱碳是铁材料(钢材)表面碳元素流失。详细说明见ISO898,第1部分。