技术信息

公制ISO螺纹:概念、尺寸和公差

想知道是否可以对您的螺纹进行额外的表面处理?或者您想要组装的部件是否可以轻松拧在一起?了解更多关于公制ISO螺纹的信息将帮助您找到答案。

螺钉制造中的公差非常小。术语和配合系统可能难以理解。同时,螺纹尺寸和轮廓精度是至关重要的因素,例如

  • 螺纹是否可以涂覆涂层
  • 待连接的零件在装配时是否可以轻松拧紧而无需返工
  • 设计时需要组件承受的力

为帮助回答这些问题,我们整理了以下关于ISO公制螺纹、其尺寸和公差的信息。

下载技术信息


白色背景的通用下载按钮缩略图

公制ISO螺纹

下载我们的ISO公制螺纹技术指南及其尺寸和公差。

905.9 KB | pdf

目录

  • 材料使用的一般信息
  • 根据ISO 724的基本概念和标称尺寸
  • 根据ISO 965的公制ISO螺纹间隙配合
  • 市场上常见螺钉和螺母的公差范围
  • 公制(标准)粗牙螺纹的公差限制
  • 根据ISO 262的粗牙螺纹选择系列
  • 公制细牙螺纹的限制
  • 细牙螺纹的选择系列
  • 塑料紧固件的允许公差