通用表格和标准

SI单位体系: SI计量单位与转换图表

您需要了解的关于SI单位体系的所有内容都可以免费下载,包括基本的衍生SI 单位、转换表等。

SI 是现代的计量单位体系,被全球接受和使用。通常被称为公制系统,SI 被用于科学、技术和贸易的各个领域。SI 体系由基本单位、补充单位、附加单位和前缀组成。

下载技术信息


白色背景的通用下载按钮缩略图

紧固件技术: SI系统、表格和标准

下载我们的SI单位系统概述,包括基本和导出SI单位的信息、转换表以及根据ISO 18265的硬度对照表。

957.7 KB | pdf

目录

这份由我们专家工程师准备的技术信息,为您提供了各种 SI 计量单位、它们的缩写及其相互关系的概述。

信息表包含了从一个计量单位转换到另一个计量单位的定义和表格,例如,从公制单位到美国单位的长度、重量、表面积等的转换:

  • 力单位转换表
  • 机械应力单位转换表
  • 功、能量和热量单位转换表
  • 功率和热流单位转换表
  • 气体、蒸汽和液体压力单位转换表
  • 单位转换为 SI 单位
  • 美国计量单位到公制单位的转换表,包括华氏度到摄氏度和摄氏度到华氏度
  • 导体截面积 AWG / MCM 尺寸到 mm²
  • 根据 ISO 18265 的硬度比较表
  • 国家标准及其标识的概述