下载技术信息

螺钉和螺母材料
了解不锈钢紧固件的所有信息,包括各种材料组、化学成分、独特性能和不锈钢紧固件的优点。

我们的 技术信息表包括 ISO 指定的钢组(不锈钢奥氏体与马氏体、铁素体和双相钢)的表格和概述。您还可以找到有关不锈钢紧固件的不同强度等级、不锈钢的化学成分以及不锈钢螺钉和螺母的标记的信息。此外,本技术摘要载有下列资料的表格和概述:

奥氏体钢(钢种 A1、A2、A3、A4、A5 和 A8),含有高量的铬和镍,不能通过热处理硬化。它具有优异的耐腐蚀性,良好的延展性,通常只有轻微的磁性。
铁素体钢(钢级F1)含碳量低于0.1%,通常含有11%至18%的铬,不能通过热处理硬化,并且具有显著的磁性。如果计划应用中对耐腐蚀性的要求低于奥氏体级别A2或A3,不锈钢级别F1可能是一个经济的折衷选择。
马氏体钢(钢种 C1、C3 和 C4)含有高量的铬,但镍含量非常低,可以通过热处理硬化以增加强度。然而,它的延展性降低,并且具有显著的磁化性。马氏体钢种 C1 和 C4 的耐腐蚀性低于奥氏体钢种。
双相钢(钢种 D2、D4、D6 和 D8)具有奥氏体和铁素体相的微观结构(通常为 40% 至 60%),与奥氏体钢相比,铬含量更高,镍含量更低。它具有高强度和高磁化性。双相不锈钢还具有优异的耐腐蚀性,与奥氏体不锈钢 A1 至 A5 相比,具有更好的抗应力腐蚀开裂性能。
关于点蚀和缝隙腐蚀,D2 至少具有与 A2 相当的耐腐蚀性;D4 相当于 A4。D6 的耐腐蚀性优于 A4 和 D4。D8 的耐腐蚀性可与 A8 相媲美。