紧固件涂层

在专业测试实验室进行涂层厚度测量

涂层可保护紧固件等零部件免受环境影响,为保持这种保护效果,涂层必须具有适当的厚度。建议定期在技术测试实验室进行涂层厚度分析。

查看包含半成品的仓库内部,包括缆车车厢的各种组件。

涂层厚度测量

您为零部件选择哪种涂层取决于多种因素,例如:零部件将在何种环境中使用?

确保您的零部件和环境都不会受到任何损害,可靠的流程至关重要。其中一个过程是镀层厚度测量,Bossard柏中经过认证的专业测试实验室可以为您提供精确测量多达三层的金属部件涂层,目的是尽早发现缺陷,从而确保部件的质量和性能。

什么是涂层厚度测量以及可用的方法有哪些?

如今,在各种各样的部件上都可以发现涂层。单一或多重涂层可确保您的紧固件或零部件满足特定的物理或化学要求。涂层不仅需要有一定的硬度和附着力,涂层的厚度也很关键。如果太薄,整个涂层可能会失效,会导致表面和环境之间发生不良反应。

为防止这种情况,您应该在专业测试实验室中进行涂层层厚测量,准确了解涂层的厚度,从而保证紧固件或零部件的质量和安全。

镀层厚度测量101

评估部件中镀层厚度最合适的测量方法通常取决于基材及其涂层。例如,X射线荧光(XRF)分析非常适合多涂层的金属部件,它能精确测量厚度和成分。通过让样品接受特定的 X 射线照射,原子内的电子发生位移,从而产生特征性的 X 射线荧光辐射,专家们通过测量这些辐射来确定最多三个镀层的厚度。

在测试实验室中精确测量金属层厚度

Bossard在经过认证的专业测试实验室中专注于 X 射线荧光分析。这是一种非破坏性方法,尽管花费的时间很短,但仍可提供精确和有针对性的涂层厚度测量。

因此,在我们的测试实验室中,我们测试所需的保护金属层厚度:

  1. 最多三层的紧固件或零部件;
  2. 由锌、镍、铬、锌片、金、银和许多其它金属组成的涂层。

专业测试实验室

作为紧固件和材料技术的专家,我们的实验室提供宽广的紧固件测试服务,帮助您提升产品品质和装配质量。


两名男子在测试实验室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

联系我们进行涂层厚度测量

请填写完整表单。*必填项。