腐蚀测试101
Bossard技术实验室的腐蚀分析
Expert Test Services
腐蚀是由各种环境因素引起的,会损坏紧固件等零部件的表面,从而使您的产品安全面临风险。哪些紧固件或零部件需要进行耐腐蚀性测试,以及通过什么类型的耐腐蚀性测试可以保证产品的安全和可靠性呢?

随着时间的推移,雨水、湿度、废气或气溶胶等环境影响会影响产品的零部件。当这些环境因素影响并损坏产品的紧固件或零部件的表面时,就会发生腐蚀。
我们建议在经认证的专业测试实验室进行耐腐蚀性测试以确保产品的质量。您将获得重现性实验结果,帮助您找到零部件防腐蚀的薄弱环节,并针对已发生腐蚀为您提供改善措施,提高产品的安全性。
通常,腐蚀被称为“铜绿”或“锈”,这是铁在氧气存在下氧化形成的。但从技术角度来看,腐蚀远不止于此。它是金属材料与其环境的(电)化学反应。结果是材料的可测量变化,这可能导致单个组件或整个系统无法正常工作。根据腐蚀发生的位置,可以区分不同类型的腐蚀。
通常,腐蚀通常被称为“铜绿”或“锈”,它是由铁在氧气存在下氧化形成的。但是,从技术角度来看,腐蚀远不止于此。它是金属材料与其环境的(电)化学反应。 结果是材料发生了可测量的变化,这可能导致单个零部件或整个系统不再正常工作。根据发生的位置,可以区分不同类型的腐蚀。
Bossard技术实验室的腐蚀分析
在耐腐蚀试验中,紧固件或零部件的防腐蚀涂层或涂层试样被测试以发现可能的缺陷。在使用寿命期间进行的长期测试既费钱又费时,为了更快地获得测试结果,建议耐腐蚀性测试在具有腐蚀环境的标准化的测试实验室中进行。
作为拥有多年经验的紧固件和材料技术专家,Bossard柏中很乐意为您提供紧固件或零部件耐腐蚀测试方面的建议。根据要求和需要,我们可以在我们的测试实验室中根据ISO 9227为您执行NSS测试。
作为紧固件和材料技术的专家,我们的技术实验室提供宽广的测试服务,为您的装配工艺和产品品质保驾护航。