Expert Test Services

容克振动测试:预防紧固件松动

产品开发人员、生产专家、工业工程师、维护和安全人员都十分关注螺纹连接振动的安全性,原因很明确:安全是重中之重。所以不要心存侥幸,通过Bossard柏中的容克振动测试(横向振动测试)确保螺纹连接的防松性能,保障产品设计的安全。


Junker振动测试设备,配有测试机和结果屏幕。

什么是容克振动测试?

根据DIN 65151标准描述的容克振动测试(横向振动测试),我们可以在短短30秒内对比不同紧固件在极端条件下保持夹紧力的能力。该测试通过施加横向动态载荷进行,其结果能为设计工程师提供关键信息,包括连接结构的安全性和所选紧固件的实际防松效果。这类测试最引人关注的部分在于:预紧力能维持多久?哪些因素会导致预紧力下降?具体下降多少?有时预紧力甚至会完全丧失,而这可能引发严重问题。

容克振动测试

何时应进行容克振动测试?

任何会遭受振动的连接部位都对紧固件有着苛刻要求。典型应用场景包括铁路和航空技术领域——这些工况中的连接结构往往承受着较高的动态载荷。当部件内部产生振动时,会导致微观位移。若紧固件未正确防松,螺钉就可能自行松动。必须不惜一切代价避免这种情况,而容克振动测试能准确验证您选用的螺纹紧固件是否真正安全可靠。

如何进行测试

DIN 65151标准下的容克振动测试可动态呈现预紧力随动态负载持续时间衰减的过程。测试时,待测螺钉被安装在专用试验台上,其夹紧部件将承受横向动态负载。在整个测试过程中,系统会通过力传感器持续监测并记录横向恒定载荷作用下的预紧力变化。这种测试方法不仅能验证特定紧固件的性能,还可直接与替代方案进行比较。我们的短视频展示了该测试在实践中的工作原理。

为您带来的收益?

容克测试用于确定哪些紧固件在振动影响下能够保持安装夹紧力,哪些不能。掌握这些信息有助于工程师设计出使用寿命长的安全连接。

三名身穿印有BMC标志的红黑相间运动衫的男子一起骑行,彰显他们对骑行的共同热情。

成功案例

提升BMC骑行的安全性

Bossard柏中与自行车及骑行装备生产商BMC共同开发一款增强安全性的螺栓,这一创新提高了骑行的安全标准。

了解更多

专业的容克振动测试

通过先进的测试实验室可确保产品的高品质和可靠性,让Bossard柏中经验丰富的容克振动测试专家为您提供专业的测试服务和技术支持。

专业测试实验室

作为紧固件和材料技术的专家,我们的实验室为您提供宽广的测试服务,为您的产品质量提供保证。


两名男子在测试实验室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

联系我们进行Junker振动测试

请填写完整表单。*必填项。