Expert Test Services
光谱分析:一种有效的紧固件质量控制方法
无论是质量保证、失效分析还是收货检查,光谱分析都是金属加工行业非常重要的测试之一。 Bossard 柏中的测试实验室在金属光谱分析方面拥有丰富的经验和专业知识,先进的 OES 测试设备可以为您提供专业的光谱分析服务。
什么是光谱分析?
光谱分析是一种用来确定金属的化学成分的材料测试方法,该方法也被称为光发射光谱法 (OES),在金属加工行业发挥着重要作用。
除质量控制外,光谱分析还可用于分析金属部件的化学成分,并可用于文件记录和提供满足定性、规范或法律要求所需的证据。该测试还为金属的大规模自动化分拣铺平了道路。
在可靠材料鉴定 (PMI) 的背景下,金属加工公司还可以按照材料工程标准,使用光谱分析并检查组件。
光谱分析的工作原理
光谱分析方法原理是光学发射光谱法(电弧火花OES或火花OES)。样品材料通过激发枪的火花放电蒸发,原子蒸气 中的原子和离子被激产生射线。发出的射线通过直接或通过光纤传递到光谱仪(电弧火花OES)中,然后被分解为光谱谱线。从每种元素发射的波长范围中,通过CCD或PMT测定最适合该应用的谱线。该辐射强度(与样品中该元素的含量成比例)通过储存的一套校准曲线进行内部计算,并直接显示为百分含量。
通过光谱分析进行材料测试
光谱分析使金属加工公司能够确定样品中不同金属材料的精确比例。 这允许明确识别材料,或者更确切地说,材料的成分。
另一个重要的应用是材料可靠性鉴定(PMI); 由于光谱分析可以避免代价高昂的材料混淆,并确保组件的无缝可追溯性。金属加工公司主要将 PMI 测试用于与安全相关的组件,以降低因材料混淆而造成严重后果的风险。
适合光谱分析的金属及其合金
光谱分析的其它应用
光谱分析是一种非常受金属加工公司欢迎的技术,尤其是因为它的多功能性。该测试程序在以下应用中具有优势:
- 材料质量测试作为收货检查的一部分
- 在零件生产前测试金属部件
- 钢铁生产中的精密分析
- 材料分析作为质量保证的一部分
- 准备与材料成分相关的专业文件、证书和证据
光谱分析专家
作为紧固件和材料技术方面的专家,Bossard柏中拥有丰富的专业知识,可以根据您的要求协助您执行光谱分析测试。在我们的测试实验室,我们先进的 OES 设备可以为您提供以下服务:
- 金属光谱分析
- 证书、证据和文件的准备
专业测试实验室
作为紧固件和材料技术的专家,我们的实验室为您提供宽广的测试服务,为您的产品质量提供保证。