Expert Test Services

Bossard柏中扭矩测试 - 自攻螺钉安装扭矩测试

通过对您的应用进行详细检查,提高装配工艺的可靠性。扭力/扭矩测试和分析可以为螺丝和螺钉确定可靠的拧紧扭矩,Bossard柏中的测试实验室为你提供专业的扭力测试服务。

两名工程师正在测试台上进行扭矩分析的测试设置。

为什么扭矩分析是必要的?

自攻螺钉经常用于机械制造中。然而,由于各种材料、螺钉类型、旋入深度、孔几何形状等参数不能提供有关扭矩/扭力的通用信息,因此扭矩测试对于可靠的螺纹连接是必不可少的。

在 Bossard柏中的应用工程部门,扭矩测试是我们日常业务的一部分。可以在扭矩测试工作站测试0.1~30N.m自攻螺钉的安装扭矩,也可以在螺纹扭矩测试工作站测量和记录1~2000N.m。Bossard柏中在全球拥有多家经过认可的测试实验室,其具有相应的测试能力为您验证紧固方案。

扭矩分析——通过螺栓连接测试提高过程可靠性

如何进行扭矩测试和分析?

如果条件允许,最好是基于客户实际的零部件进行扭矩分析。在测试中,整个连接会拧紧直至连接失效。这样导致的结果是,零部件测试后会被破坏,不能再次使用。

扭矩数据是如何评估的?

测试后,我们的应用工程师会对记录的扭矩和旋转角度曲线进行评估。确定拧入扭矩和过紧扭矩。由此产生的扭矩和旋转角度曲线可以用来对连接的行为和故障得出有意义的结论。

扭矩分析的目标和收益

在一个连接被认为是可靠的之前,必须有几个因素同时发生。例如,连接失效时的过紧扭矩必须明显大于螺纹成型所需的拧入扭矩。只有这样才能可靠地定义推荐的拧紧扭矩。作为客户,您可以确定螺钉被正确拧紧,从而降低了组件的故障风险。

为什么选择我们?

Bossard柏中的客户受益于我们经验丰富的技术人员和多年的紧固技术经验。此外,我们使用经过认证的测量和测试设施及能力构成了可靠的质量保证。

专业的测试实验室

作为紧固件和材料技术的专家,我们的实验室为您提供宽广的测试服务,为您的产品质量提供保证。


两名男子在测试实验室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

联系我们进行扭矩分析

请填写完整表单。*必填项。