紧固件测试测试服务

超声波轴力测量:确保安全可靠的螺栓连接

正确的预紧力是确保螺栓连接长期紧固和保持安全的决定性因素,它保证两个连接在一起的组件作为一个整体。Bossard柏中的紧固技术专家将负责在技术测试实验室或现场为您测量预紧力,确保您在螺栓连接的整个生命周期中都处于安全状态。


一位男性工程师在工业应用中使用探头进行超声预载测量。

超声波预紧力测量的目的是什么?

拧紧螺栓时会产生预紧力,该预紧力在很大程度上取决于螺纹和螺栓头下支撑面或螺母承载区域下方的相关摩擦力,以及所使用的润滑和装配工具。因此,在装配过程中产生的预紧力变化很大。通过超声波测量预紧力,我们可以测量螺栓安装时实际存在的预紧力。

超声波预载力测量如何工作?

这种特殊的超声波测量装置让超声波信号通过螺栓,从而检查紧固件长度的变化。例如,首先在其初始无载荷状态下,测量信号在螺栓中来回传播所需的时间。这个“参考时间”可以为每个紧固件单独确定,根据设计和材料而有所不同。 然后拧紧螺栓,并在拧紧的螺栓上重复测量时间的变化。由于螺栓在其弹性范围内受到机械应力的拉伸,超声波信号传递时间相应增加。

通过比较不同的声波传播时间(时间差),我们可以非常精确地测量预紧力。 这种测量方法的另一个优点是不需要在测试实验室中进行,它也可以在现场执行(即在安装的螺栓上)。必须了解所用螺栓的参考运行时间,并且必须为此目的相应地校准测量仪器。

我们实验室中的超声波预紧力测量

作为紧固和材料技术的专家,Bossard柏中在测试实验室中对原始组件进行超声波预紧力测量,以确保您的质量保证操作。我们使用先进的测量仪器和方法来确定螺栓连接的预紧力,从确保您的紧固解决方案安全并满足整个生命周期的要求。

为什么螺栓连接中的预紧力很重要

阅读我们相关的白皮书,了解更多关于螺栓连接中的预紧力,您需要注意什么以防止螺栓连接松动,以及如何正确计算螺栓连接:

专业测试实验室

作为紧固件和材料技术的专家,我们的实验室为您提供宽广的测试服务,为您的产品质量提供保证。


两名男子在测试实验室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

联系我们

请填写完整表单。*必填项。