可灵活移动的SmartBin Cloud
我们的SmartBin Cloud解决方案可以根据需要以符合人体工程学的方式放置——甚至不需要电源连接即可支持精益制造。信号通过无线方式传输。移动式SmartBin可以安装在工作单元或直接在装配线上。这消除了等待时间和货物移动,因为物料可直接供应到装配工位。
智能化管理C类物料
随着密闭空间生产工位产量的提升,生产布局也面临着挑战。为了灵活满足在您的装配工位的需求,高效的生产布局至关重要。

在工厂的核心位置、装配工作站或直接在生产线上,精益流程和速度是关键因素。鉴于空间限制紧张,优化空间利用至关重要。我们提供的解决方案可以让您在最小的空间内全自动管理大量物品。该设置可以灵活适应不断变化的生产条件。

我们的SmartBin Cloud解决方案可以根据需要以符合人体工程学的方式放置——甚至不需要电源连接即可支持精益制造。信号通过无线方式传输。移动式SmartBin可以安装在工作单元或直接在装配线上。这消除了等待时间和货物移动,因为物料可直接供应到装配工位。

移动推车是装配过程中集成大型物体或工作环境变化时的理想解决方案,将您的C类物料和 SmartBin Cloud 一起送到装配工位。

我们的SmartLabel可以用于管理流利货架。保证物流和装配员工在各自的工作场所可以获得正确的信息,从而提高效率。此外,物流和装配区域可以明确分开,消除了在补货过程中进入受限生产区域的需要。

配备SmartLabel Cloud电子标签的SmartBin Cloud提供有关订单状态和交货日期的重要信息,确保安全并使装配工人能够专注于核心任务。纤薄版XS专为空间极为有限的环境而设计,以优化生产的每一寸空间。
SmartLabel Cloud电子标签通过工业物联网通信技术,可以及时显示相关的产品信息、实时订单状态和交货日期,确保生产现场物流的透明性。可以与您现有的料箱结合使用,也可以单独使用。电子纸技术确保了屏幕在任何光线下的可见性,左上角集成的LED灯可以实现亮灯拣选功能,从而提高寻找物料的效率,保证拣选的正确率。