Bossard SmartTools
电池驱动的螺丝和铆接设备是数字化生产的完美起点。我们的Bossard SmartTools直接从系统接收有关下一步工作的信息,并返回有关当前工作状态的信息。配置简单且用户友好。
- 易于操作:所有Bossard SmartTools都易于使用。新操作员可以快速轻松地上手,无需长时间的培训。
- 通过彩色LED直接状态指示:装配工通过LED显示屏始终能从工具中获得即时反 馈。灯光可以单独编程,例如,当工具准备就绪时发出信号。
- 人机通信:OLED显示屏显示所有重要信息,如电池状态、设定扭矩、最后一个加工步骤的状态等。工具的自主使用设置也可以在工具菜单中进行调整。
- 连接与智能:集成的WLAN模块确保在车间内进行无线数据传输。工具可以通过中央控制软件进行控制。可选的扫描仪可以读取2D和条形码,并利用这些信息为下一步工作参数化机器。